Bains d'étalonnage

Grande fiabilité et homogénéité idéale

Les bains d'étalonnage sont des contrôleurs électroniques qui, à l'aide d'un liquide, fournissent une température de façon automatique et rapide. Grâce à leur grande fiabilité et à l'exceptionnelle homogénéité de leur chambre de mesure, les bains d'étalonnage sont particulièrement adaptés en tant qu'équipement standard pour le test automatique et l'étalonnage d'une grande variété de sondes de température, indépendamment de leur diamètre. Une version micro-bain d'étalonnage permet des applications sur site.

qu'est-ce qu'un bain d'étalonnage ?

Les capteurs de température doivent être étalonnés à intervalles réguliers pour fournir des mesures précises de façon permanente. Pour l'étalonnage en température, les bains d'étalonnage sont utilisés avec des points de mesure de température automatiques à l'aide d'un liquide dans la plage de température de la sonde. Pour la mesure, les sondes sont immergées dans le bain qui est rempli avec de l'eau ou certains types d'huile selon la température à mesurer. L'eau ou l'huile circule pour maintenir la température de manière homogène dans le bain d'étalonnage. A la suite de la mesure, les résultats sont ensuite comparés avec un instrument de référence. Les bains d'étalonnage sont utilisés pour obtenir une plus grande homogénéité de température.

Il existe différentes formes de bains d'étalonnage, que ce soit des appareils portables ou des équipements de laboratoires installés de façon permanente. Pour les applications sur site, WIKA propose les micro-bains d'étalonnage de la série CTB9100. Les incertitudes d'étalonnage les plus faibles sont atteintes au moyen d'un environnement uniforme en température généré par le bain d'étalonnage. Un autre avantage réside dans le fait que quelles que soient les tailles ou formes des sondes, celles-ci peuvent être étalonnées à l'aide d'un bain d'étalonnage dès lors qu'elles sont complètement immergées. En fonction du liquide et des contrôleurs de température utilisés pour le chauffage et le refroidissement, les opérateurs exploitent souvent plusieurs bains avec plusieurs plages de température de façon à pouvoir étalonner les capteurs à plusieurs températures.

Bain d'étalonnage ou four d'étalonnage ?

Pour l'étalonnage en température, selon l'environnement, l'application ou l'industrie, on utilise des bains d'étalonnage ou des fours d'étalonnage. Les deux types d'instruments peuvent atteindre différents niveaux d'incertitude et servir comme source stable d'une température. La décision d'utiliser l'un ou l'autre dépend entre autres choses des critères suivants :

  • Plage de température
  • Portabilité
  • la gestion du fluide liquide
  • Stabilité thermique

Quand utilise t'on des bains d'étalonnage ?

Les bains d'étalonnage sont utilisés dans les laboratoires de mesure et de contrôle. Il sont également exploités dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires pour l'étalonnage de sondes de température courtes. Le bain d'étalonnage peut aussi être utilisé pour étalonner plusieurs sondes. Dès que l'instrument à tester est plongé dans l'eau ou l'huile pour l'étalonnage, le bain d'étalonnage ne peut plus être utilisé en environnements stériles. Dans le secteur des industries stériles , on fait généralement appel à des fours d'étalonnage pour étalonner les sondes de température.

que dois-je rechercher en tant que fluide caloporteur utilisé ?

Lorsqu'on sélectionne le fluide de contrôle de la température, il faut veiller à avoir une grande conductivité thermique ainsi qu'une faible viscosité et une répartition homogène de la température. De plus, le liquide doit être inerte, avoir une faible pression de vapeur, ne pas se décomposer chimiquement et ne pas brûler, et il doit conserver ses propriétés sur une large plage de température. Concrètement, on utilise souvent des huiles de silicone. La plage de température est comprise entre -45 °C et +300 °C selon l'exécution. Les bains d'étalonnage sont équipés d'un réservoir de liquide de contrôle de la température avec une profondeur jusqu'à 200 mm. La profondeur d'immersion de 200 mm maximum pour les appareils à tester réduit les erreurs de conduction thermique et permet d'atteindre les plus petites incertitudes de mesure.

FAQ
FAQ

Quelle est la différence entre un four et un bain d'étalonnage ?

Les fours et bains d'étalonnage sont constitués d'un bloc de métal isolé thermiquement qui est chauffé, et qui peut aussi être refroidi pour les instruments qui fonctionnent avec des éléments Peltier.

L'étalon, que ces calibrateurs de te ...

plus